浏览常见问题解答

杆长可调,直径为50毫米的滚轮杆ZCY49和ZCY69之间的差异?

发布日期: 22 五月 2019

问题描述:

杆长可调,直径为50毫米的滚轮杆ZCY49和ZCY69之间的差异

所属产品线:

OsiSense XC

解决方法:

两个杆长可调,直径为50毫米的滚轮杆ZCY49ZCY69之间的差异是滚轮的轨道。ZCY49的滚轮距操作头ZCE01后边缘的距离是固定的(40毫米),而ZCY69滚轮距操作头ZCE01后边缘的距离在(5072毫米)上可调。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。