技术常见问答

询问问题

XUSL2E/XUSL4E安全光幕的最大感应距离(高量程和低量程)是多少?

问题描述:

XUSL2E/XUSL4E安全光幕根据检测距离及分辨率的最大感应距离是多少?

所属产品线:

Preventa XUSL

解决方法:

XUSL2E/XUSL4E安全光幕根据检测距离不同(标准范围、长距离)及分辨率不同(保护手指、保护手部、保护身体),它们的最大感应距离是不同的,如下表所示:

型号 感应范围选择 XUSL2E XUSL4E
手部 身体 手指 手部 身体
标准范围 低量程:0~3米
高量程:1~6米
- - - -
标准范围 低量程:0~4米
高量程:0~12米
-
长距离 低量程:0~10米
高量程:3~20米
- - -

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?