浏览常见问题解答

XUSL2E/XUSL4E安全光幕如何设置高量程和低量程?

发布日期: 22 五月 2019

问题描述:

XUSL2E/XUSL4E安全光幕有多种量程,如何配置?

所属产品线:

Preventa XUSL

解决方法:

XUSL2E/XUSL4E安全光幕需要通过发射器的针脚2和针脚4的接线来设置高量程和低量程,如下表所示:

针脚 高量程选择 低量程选择
针脚4 24V 0V
针脚2 0V 24V

对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。