浏览常见问题解答

XUSL4E安全光幕使用级联(主/从)方式时有什么要求?

发布日期: 22 五月 2019

问题描述:

XUSL4E安全光幕使用级联(主/从)方式时和普通方式相比有什么特殊要求?

所属产品线:

Preventa XUSL

解决方法:

XUSL4E安全光幕使用级联(主/从)方式时对安全光幕的特性及连接有以下要求:

可以在不同保护高度使用;

最大系统大小基于光束数量。单个主段不超过 180 条光束,组合段的总和不超过 540 条光束;

分辨率不同的XUSL4E段可以混合使用;

单个副段不能超过180条光束;

最多可以通过菊花链链接两个副段;

每段之间的最大电缆长度为 50 米。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。