浏览常见问题解答

主从光幕的主段和从段的分辨率和保护高度一定要一样吗?

发布日期: 22 五月 2019

问题描述:

主从光幕的主段和从段的分辨率和保护高度一定要一样吗

所属产品线:

Preventa XUSL

解决方法:

不一定要一样。从段1(XUSL4E***NS1)和从段2(XUSL4E***NS2可以选择与主段(XUSL4E***NM)不同的分辨率和保护高度,不妨碍整体保护性能。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。