浏览常见问题解答

XCKW系列无线限位开关发射器与接收器之间的最大距离是多少?

发布日期: 22 五月 2019

问题描述:

XCKW系列无线限位开关发射器与接收器之间的距离

所属产品线:

限位开关

解决方法:

XCKW系列无线限位开关发射器与接收器之间的最大距离如下,

> 在无遮盖现场,带中继器,距离最大可达到300m

> 当接收器安装在金属密闭空间内,带中继器,距离最大可达到250m

> 在无遮盖现场,无中继器,距离最大可达到100m

> 当接收器安装在金属密闭空间内,无中继器,距离最大可达到25m


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。