技术常见问答

询问问题

ATV930\ATV630和ATV340的模拟量输出对应2倍变频器的额定电流,此额定电流值是轻载时变频器对应的额定电流值还是重载时变频器对应的额定电流值?

问题描述:

ATV930\ATV630和ATV340的模拟量输出对应2倍变频器的额定电流,此额定电流值是多少?

所属产品线:

ATV340变频器 , ATV御程系列ATV600 , ATV御程系列ATV900

解决方法:

ATV930\ATV630ATV340的模拟量输出对应的2倍变频器的额定电流值,此额定电流值是轻载时变频器对应的额定电流值。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?