技术常见问答

询问问题

如何修改ATV320,ATV340,ATV御程系列变频器在Profinet通讯中的超时时间?

问题描述:

ATV320,ATV340,ATV御程系列变频器如何修改在Profinet通讯中的超时时间?

所属产品线:

ATV320变频器 , ATV340变频器 , ATV御程系列变频器

解决方法:

在Profinet通讯中,变频器的通讯超时时间无法通过参数直接设置,只能通过组态软件在PLC上配置其看门狗时间(watchdog time),但是看门狗时间无法直接修改,可以通过“IO数据丢失时允许的更新周期数目”和“更新时间”修改,三者关系如下:

看门狗时间=更新时间×IO数据丢失时允许的更新周期数目

更新时间默认为自动模式,也可以修改为手动模式。

  1.在STEP7软件的组态如下:

  2.在Protal软件中的组态如下:

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?