技术常见问答

询问问题

ATV630变频器如何实现达到指定电流阈值停止运行?

问题描述:

ATV630变频器如何实现达到指定电流阈值停止运行?

所属产品线:

ATV御程系列ATV600

解决方法:

ATV630变频器达到指定电流阈值停止运行的参数设置方法:

(1)在菜单中找5.11[完整设置] [输入/输出] [继电器] [R2 配置],设置为[已达到电流阈值];

(2)在菜单中找5.9[完整设置] [通用功能] [达到阈值]中设置[最低电流阈值] [最高电流阈值];

R2BR2C接到停止回路中,当电流达到电流阈值设置范围内,R2继电器动作,R2BR2A由闭点变成开点,变频器停止运行,R1也可实现该功能。

 

 

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?