浏览常见问题解答

ATV630变频器继电器输出在RDY和RUN状态都有输出怎么设置?

发布日期: 11 六月 2019

问题描述:

ATV630变频器继电器输出在RDY和RUN状态都有输出

所属产品线:

ATV御程系列ATV600

解决方法:

可以把继电器输出设成直流母线充电,继电器在RDY和RUN状态都会有输出


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。