浏览常见问题解答

ATV930如何实现压频比的控制类型?

发布日期: 11 六月 2019

问题描述:

ATV930是否可以实现纯粹的压频比控制?

所属产品线:

ATV御程系列ATV900

解决方法:

ATV930是没有纯粹的压频比的控制类型的,但是通过参数的修改可以使控制类型接近于压频比控制:

CTT设置为5点压频比

SPGU设置为0%

MPC设置为COS

电机的额定参数需要按照电机铭牌设置。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。