轻松找到超过40000条常见问题的答案。

Ecoreach连接Masterpact MTZ可以实现哪些功能?

发布日期: 26 六月 2019

问题描述:

Ecoreach连接Masterpact MTZ可以实现哪些功能?

所属产品线:

Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

备注:1. 目前Micrologic X控制单元仅支持USB进行固件升级 

           2. EIFE、IFE、I/O模块可以通过以太网进行固件升级

         

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。