轻松找到超过40000条常见问题的答案。

MTZ框架内部电池的功能是?

发布日期: 26 六月 2019

问题描述:

MTZ框架内部电池的功能是?

所属产品线:

Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Micrologic X控制单元没有任何其他供电时,内部电池为下列功能供电:

 (1)脱扣原因 LED

 (2)红色维修 LED

 (3)内部时钟(日期和时间)。

Micrologic X控制单元没有任何其他供电时,内部电池能够使其在脱扣时生成事件和记录波形捕捉等,包括下列功能:

 (1)SELLIM

 (2)DIN/DINF

 (3)快速模式下的瞬时保护。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。