技术常见问答

询问问题

用蓝牙连MTZ时按下MicrologicX控制单元上的蓝牙激活按钮时蓝牙指示LED不亮是怎么回事?

问题描述:

用蓝牙连MTZ时按下MicrologicX控制单元上的蓝牙激活按钮时蓝牙指示LED不亮是怎么回事?

所属产品线:

Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

出现这种现象的原因可能是:

         (1)蓝牙功能在MicrologicX控制单元上未启用;

          (2Micrologic X 控制单元未通电。

解决方法:检查蓝牙功能在MicrologicX控制单元上是否启用及控制单元是否有供电。

对您是否有帮助?
我们如何进行信息改进?