{}
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
搜索常见问题
FA379407
我们今天能为您提供什么帮助?
NS大塑壳电动操作断路器标配的SDE触点能不能拆下来当OF使用?
问题描述:
NS大塑壳电动操作断路器标配的SDE触点能不能拆下来当OF使用?
所属产品线:
Compact NS630b-1600A
解决方法:
如果此断路器是固定式断路器,因为OF和SDE是一样,所以是可以的;
但如果是抽屉式断路器,因为OF和SDE不同,所以不能这么用。
首次发布日期:
2019/7/22
修订日期:
2020/7/13
是否有帮助?
探索更多
范围:
ComPacT NS630b-1600A
探索更多
范围:
ComPacT NS630b-1600A