我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NS630b-1600大塑壳与MTZ断路器OFF分闸位置锁是否通用?
问题描述:
NS630b-1600大塑壳与MTZ断路器OFF分闸位置锁是否通用?

所属产品线:
Masterpact MTZ空气断路器; Compact NS630b-1600A

解决方法:

1、NS630b-1600手动操作断路器,在配置直接旋转手柄后,可以配置钥匙锁(参考NS样本选型),该钥匙锁与MTZ不通用;

2、NS630b-1600电动操作断路器,可以配置MT N1型断路器的OFF分闸位置锁。MTZ断路器的OFF分闸位置锁锁芯可以用在NS630b-1600断路器上,但是需要另外购买MT N1型断路器的托架。