浏览常见问题解答

变频器HMI操作面板显示正在进行的连接如何处理?

发布日期: 17 三月 2021

问题描述:

变频器HMI操作面板显示正在进行的连接如何处理?

所属产品线:

ATV320变频器 , ATV340变频器 , ATV御程系列ATV600 , ATV御程系列ATV900

解决方法:

以下情况会导致ATV320、ATV340、ATV630、ATV650、ATV930、ATV950变频器HMI操作面板显示'正在进行的连接':

1)HMI面板或远程电缆可能有松动,尝试重新插入HMI或HMI的远程电缆。

2)更换另外的HMI操作面板,尝试是否可以连接成功。

3)检查集成Modbus波特率设置,确保为19.2K;如果不是19.2K,可使用SOMOVE软件连接变频器进行修改Modbus波特率。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。