浏览常见问题解答

[Q&A]ATV610能否加无源滤波器?

发布日期: 29 七月 2020

问题描述:

ATV610能否加无源滤波器?

所属产品线:

ATV610变频器

解决方法:

       ATV610没有无源滤波器可以选择,若是对谐波要求较高,可以选择ATV630系列的变频器再选择无源滤波器。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。