浏览常见问题解答

有单相220V变三相380V的变压器吗?

发布日期: 30 七月 2020

问题描述:

有单相220V变三相380V的变压器吗?

所属产品线:

电源及变压器 , 变压器

解决方法:

我公司没有升压变压器,只有安全隔离变压器,最大功率为2500VA,输入电压有单相AC230/400V,

输出电压有单相AC12V、24V、48V、115V、230V。

 

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。