浏览常见问题解答

HVX系列手车式断路器都可以选择电动底盘车吗?

发布日期: 30 七月 2020

问题描述:

HVX系列手车式断路器都可以选择电动底盘车吗?

所属产品线:

HVX

解决方法:

HVX系列手车式断路器,只有12KV和24KV产品可以选择电动底盘车,40.5 KV产品不能选择电动底盘车。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。