浏览常见问题解答

[Q&A]iC65的CE证书怎么查不到?

发布日期: 30 七月 2020

问题描述:

iC65的CE证书怎么查不到?

所属产品线:

iC65

解决方法:

iC65所属的Acti9系列有一个针对Acti9系列的总体CE声明,iC65包含在其描述的断路器中,因此没有单独的iC65证书。可联系技术热线400-810-1315转111获取该CE声明文件。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。