浏览常见问题解答

ATV610变频器能否实现PID控制与预设速度相互切换?

发布日期: 08 四月 2022

问题描述:

ATV610能否实现PID控制与预设速度相互切换

所属产品线:

ATV610变频器

解决方法:

可以。在完整设置-通过功能-PID控制器-PID给定里,设置自动/手动选择分配,可以实现PID控制与预设速度相互切换。例如,将自动/手动选择分配为DI3,当DI3不接通时,变频器通过PID控制来运行,当DI3接通后,变频器通过参考频率通道1(Fr1)来运行,因为预设速度优先于参考频率通道1(Fr1),所以,变频器以预设速度运行。详见下图:

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。