浏览常见问题解答

[Q&A]施耐德目前在售变频器哪些系列带安全功能?

发布日期: 29 十二月 2020

问题描述:

施耐德目前在售变频器哪些系列带安全功能?

所属产品线:

ATV320变频器 , ATV340变频器 , ATV32 , ATV御程系列ATV600 , ATV御程系列ATV900

解决方法:

目前在售的ATV320、ATV340、ATV600和ATV900系列变频器有安全功能。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。