浏览常见问题解答

MTZ断路器Micrologic X控制单元监测哪些运行时间(工作时间)?

发布日期: 11 一月 2021

问题描述:

MTZ断路器Micrologic X控制单元监测哪些运行时间(工作时间)?

所属产品线:

Masterpact MTZ空气断路器

解决方法:

Micrologic X控制单元监测两个运行时间:

1、带负载运行时间:控制单元供电后,断路器一次回路有电流流过的总时间;

2、运行时间:控制单元通过 流过断路器的一次电流、外部24VDC电源模块、miniUSB端口连接的外部电源等供电的总时间。

以上数据仅能通过通讯查看


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。