浏览常见问题解答

[Q&A]隔离变压器的电压和功率的选型范围?

发布日期: 22 二月 2021

问题描述:

隔离变压器的电压和功率的选型范围?

所属产品线:

ABL6 安全隔离变压器

解决方法:

隔离变压器的功率范围:25---2500VA(伏安),

隔离变压器的电压范围:输入电压单相交流230 V ± 15 V或400 V ± 15 V,输出电压单相交流12 V、24 V、115 V 、230 V。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。