浏览常见问题解答

[Q&A]NS630b~1600大塑壳断路器可以配置通讯吗?

发布日期: 12 三月 2021

问题描述:

NS630b~1600大塑壳断路器可以配置通讯吗?

所属产品线:

Compact NS630b-1600A

解决方法:

NS630b~1600大塑壳断路器可以配置通讯,但不同的安装、操作方式实现的通讯功能不同。

对于固定式手动操作,Com模块可以实现对本体遥测+遥信的通讯功能。

对于抽屉式手动操作,Com模块可以实现对本体及抽架遥测+遥信的通讯功能。

对于固定式电动操作,Eco Com模块可以实现对本体遥测+遥信+遥调的通讯功能,Com模块可以实现对本体遥测+遥信+遥调+遥控的通讯功能。

对于抽屉式电动操作,Eco Com模块可以实现对本体及抽架遥测+遥信+遥调的通讯功能,Com模块可以实现对本体及抽架遥测+遥信+遥调+遥控的通讯功能。

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。