浏览常见问题解答

ATV310A如何设置休眠和唤醒功能?

发布日期: 18 三月 2021

问题描述:

ATV310A使用PID功能时如何实现休眠和唤醒功能?

所属产品线:

ATV310A变频器

解决方法:

1、休眠功能

ATV310A可以依据输出频率实现休眠,设置 59.21 (睡眠偏置极限)、512.0(低速频率)和512.1(低速运行时间),如果变频器的输出频率低于 '休眠'阈值(512.0+59.21),且持续时间超过512.1后,变频器会进入休眠状态。

2、唤醒功能

ATV310A可以依据PID唤醒阈值来唤醒,以反馈值低于唤醒水平时唤醒为例说明。设置 59.20(PID唤醒阈值),当变频器收到的PID反馈低于 59.20(PID唤醒阈值),变频器会重新唤醒启动。

设置案例

变频器的低速频率是10Hz,当变频器输出频率低于15Hz且超过30s时,变频器进入休眠状态;当压力反馈值低于20%时(PID反馈量程的20%,例如如果PID反馈表量程为0-10公斤,20%对应2公斤),变频器唤醒并返回PID控制模式。具体参数设置如下:

参数

设定值

COnF-FULL-500-512.0

10(低速频率)

COnF-FULL-500-59-59.21

5(休眠偏置极限)

COnF-FULL-500-512-512.1

30(低速运行时间)

COnF-FULL-500-59-59.20

20PID 唤醒阀值)

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。