浏览常见问题解答

ATV340变频器面板显示"正在连接"是什么原因?

发布日期: 18 三月 2021

问题描述:

ATV340变频器面板显示"正在连接"原因介绍

所属产品线:

ATV340变频器

解决方法:

1.面板损坏,显示"正在连接";

解决方法:更换一个新的面板安装到变频器上,通电查看显示是否正常;

2.连接面板的RJ45网口有问题,导致"正在连接";

解决方法:若面板型号是VW3A1113,请更换一台变频器,把面板安装上去,查看显示是否正常。若面板型号是VW3A1111,通过网线将面板连接到网络Modbus接口上测试,查看显示是否正常;

3.面板通信波特率被更改过;

解决方法:通过SOMOVE软件设置面板通信参数,步骤如下:现场总线-端口Modbus串行-[Modbus HMI],进入找[图形终端波特率]]TBR2将其设置成19200,[终端串口格式]TFO2将其设置成8E1,修改完后重新上电。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。