浏览常见问题解答

ATV312变频器如何实现端子启动,集成面板上的旋钮调速?

发布日期: 18 三月 2021

问题描述:

ATV312变频器如何实现端子启动,集成面板上的旋钮调速?

所属产品线:

ATV312变频器

解决方法:

ATV312变频器有2种工作模式:远程模式和本地模式,在这2种模式下都可以实现端子启动,集成面板上的旋钮调速。实现方法如下:

1. 远程模式下实现端子启动,集成面板上的旋钮调速:

   步骤一:在rdy状态下按下导航按钮显示rEF-,顺时针旋转导航按钮找到CtL-(命令)菜单,按下导航按钮进入菜单;

   步骤二:将LAC(参数访问权限)设为L3(高级权限),Fr1给定通道设为AIU1,CHCF(通道模式)设为SEP(隔离通道),命令通道Cd1设为tEr(端子);

   现在就可以通过端子控制起停,用导航按钮改变给定频率(单位是百分比)。注意:需要进入rEF-菜单下AIU1( 图像输入 AIV1)参数中调速,0~100%对应LSP(低速)~HSP(高速)。

2. 本地模式下实现端子启动,集成面板上的旋钮调速:

   参数设置参考如下FAQ:如何设置ATV312端子起停,导航键给定频率(单位为Hz)?


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。