浏览常见问题解答

ATV610如何设置休眠和唤醒功能?

发布日期: 19 三月 2021

问题描述:

ATV610使用PID功能时如何实现休眠和唤醒功能?

所属产品线:

ATV610变频器

解决方法:

1、休眠功能

ATV610可以依据流量传感器、外部开关输入、输出频率等条件实现休眠,以低于输出频率时进入休眠为例说明。

首先设置[休眠检测模式]为速度,[休眠最小速度]设置为低于此速度时进入休眠模式,[休眠延时]为进入休眠模式的延时时间,当变频器在低于[休眠最小速度]运行超过[休眠延时]时间后,变频器会进入休眠状态。

2、唤醒功能

ATV610可以依据反馈值、PID误差值、压力反馈来唤醒,以反馈值低于唤醒水平时唤醒为例说明。

首先设置[唤醒模式]为反馈,[唤醒过程水平] 设置为唤醒的反馈值,[唤醒延时]为唤醒的延时时间,当变频器在低于[唤醒过程水平]运行超过[唤醒延时]时间后,变频器会重新唤醒启动。

设置案例:

当变频器输出频率低于 15Hz 且超过 30s 时,变频器进入休眠状态;当PID反馈值低于500(PID控制类型设置为NA无单位)且超过10s时,变频器唤醒并返回 PID 控制模式。具体参数设置如下:

参数

设定值

4 完整设置-4.4 通用功能-休眠/唤醒-休眠菜单-休眠检测模式

速度

4 完整设置- 4.4 通用功能-休眠/唤醒-休眠菜单-休眠最小速度

15Hz

4 完整设置- 4.4 通用功能-休眠/唤醒-休眠菜单-休眠延时

30s

4 完整设置-4.4 通用功能-休眠/唤醒-唤醒菜单-唤醒模式

反馈

4 完整设置-4.4 通用功能-休眠/唤醒-唤醒菜单-唤醒反馈水平

500

4 完整设置-4.4 通用功能-休眠/唤醒-唤醒菜单-唤醒延时

10s

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。