浏览常见问题解答

[Q&A]iC65N和EA9AN的主要区别?

发布日期: 22 三月 2021

问题描述:

iC65N和EA9AN的主要区别?

所属产品线:

iC65 , Easy9系列低压终端配电产品

解决方法:

iC65N有CCC、CE、CCS认证;可以配电气附件(iMX、iMSU、iMN、iSD、iOF等)、机械附件(旋转手柄、插拔式底座、挂锁附件等)和远程控制附件RCA(实现远程分合闸操作);使用环境温度(-35度~70度)

EA9AN只有CCC认证;不能配电气附件和机械附件;使用环境温度(-30度~70度)


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。