浏览常见问题解答

施耐德隔离变压器如何选型?

发布日期: 26 三月 2021

问题描述:

施耐德隔离变压器如何选型?

所属产品线:

ABL6 安全隔离变压器

解决方法:

隔离变压器选型需要核实以下数据:输入电压,输出电压,容量大小,绕组类型。

施耐德隔离变压器,都是单相输入,单相输出的隔离变压器,容量最大2.5KVA,分为通用型、优化型和经济性,具体型号见下图1、图2和图3。其特点和区别可参考:施耐德隔离变压器有哪些功能特点?

经济型输入电压有交流215V、230V、245V可选。优化型和通用型输入电压有交流215V、230V、245V、385V、400V、415V可选,通过接不同的接线端子选择不同的输入电压。输出有交流12V、24V、115V和230V,通过接线还可以得到48V输出。

例如我们需要选择交流输入230V,交流输出24V,容量100VA的隔离变压器。查询下图,单饶组可选ABT7ESM010B或者ABL6TS10U,如下图1、图2红框所示。若是需要双绕组输出可选ABT7PDU010B,如下图3红框所示。

图1

图2

图3

 

 

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。