浏览常见问题解答

[Q&A]AMP模拟电流表本体与刻度盘都需要购买吗?

发布日期: 26 三月 2021

问题描述:

AMP模拟电流表本体与刻度盘都需要购买吗?

所属产品线:

模拟电流表AMP,电压表VLT

解决方法:

(1)对于盘面安装的AMP模拟电流表,需要本体与刻度盘分开购买,然后组装在一起才是一个完整的模拟电流表。

(2)对于导轨安装的AMP模拟电流表,除了AMP直连电流表 0~30A(订货号为16029)为一个整体的,不需要分两个部分购买,其他的导轨安装AMP模拟电流表需要本体与刻度盘分开购买,然后组装在一起才是一个完整的模拟电流表。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。