浏览常见问题解答

EZD漏电报警不跳闸断路器漏电故障消除后如何复位?

发布日期: 07 四月 2021

问题描述:

EZD漏电报警不跳闸断路器漏电故障消除后如何复位?

所属产品线:

EZD

解决方法:

EZD160~250漏电报警不跳闸开关,不能通过分合闸操作复位报警信号。要复位报警信号,需要按下下图圈出的黄色漏电机械指示杆。EZD400~630漏电报警不跳闸开关可通过手动按下复位按钮R,取消故障指示信号。

 

 

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。