浏览常见问题解答

[Q&A]EZD系列断路器可以支持480V电压等级吗?

发布日期: 07 四月 2021

问题描述:

EZD系列断路器可以支持480V电压等级吗?

所属产品线:

EZD

解决方法:

EZD100~250系列断路器额定电压是500V,用于480V电压等级下,电压向上波动10%时会超过其额定电压值,故不适用于480V电压等级。

EZD400/630系列断路器额定电压是440V,不支持480电压等级。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。