浏览常见问题解答

[Q&A]EZD塑壳断路器分励线圈SHT与辅助触点AX如何安装?

发布日期: 23 四月 2022

问题描述:

EZD塑壳断路器分励线圈SHT与辅助触点AX如何安装?

所属产品线:

EZD

解决方法:

EZD100~630的分励线圈SHT和辅助触点AX都安装在内部,将断路器推到合闸位置,再按红色的trip按钮使断路器脱扣,拧掉面盖边缘的固定螺钉,打开前面盖,将辅助触点AX和分励线圈SHT装入特定的凹槽内,连接好二次线,用钳子掰掉面盖顶部预留缺口的遮挡片,将线缆从缺口引出,然后将面盖合上复原,安装完毕。

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。