我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV320变频器是否自带EMC安装板?
问题描述:
ATV320变频器是否自带EMC安装板?

所属产品线:
ATV320变频器

解决方法:

紧凑型(ATV320C):

1, M2C结尾的都自带EMC安装板;

2, M3C结尾的都没有自带EMC安装板,但有EMC安装板选件;

3, N4C结尾的ATV320U04N4C---ATV320U40N4C自带EMC安装板,ATV320U55N4C---ATV320D15N4C没有自带EMC安装板,但有EMC安装板选件;

4, S6C结尾的都没有自带EMC安装板,但有EMC安装板选件。

书本型(ATV320B):

ATV320以M2B和N4B结尾的都自带EMC安装板。

高防护等级(ATV320W):

ATV320以M2W、M2WS、N4W、N4WS结尾的都没有自带EMC安装板,但有EMC安装板选件。

没有自带EMC安装板的变频器可以另外单独选配EMC安装板选件,参考下图: