浏览常见问题解答

ATS48软起动器部分参数不可见是什么原因?

发布日期: 27 十二月 2021

问题描述:

ATS48软起动器面板只能显示SUP和SET,其余菜单不可见

所属产品线:

ATS48软启动器

解决方法:

1、设置了密码;

如果设置了密码,只有监测参数可以访问,且仅显示参数的临时选项。  

 

2、配置了VW3G48101远程操作盘,背部锁定开关在锁定状态;

操作盘上的 3 位置开关应按如下原则使用 :

锁定位置 : 只有检测参数可以访问。当起动器正在运行时,不能选择显示不同的参数。

部分锁定位置 : 对 SEt, PrO 和 SUP 菜单参数进行有限的访问。

完全解锁位置 : 所有参数均可访问。

注意:任何有远程操作盘开关施加给起动器的显示限制,在起动器已断开连接甚至已关机后仍然起作用。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。