浏览常见问题解答

新一代NSX400/630的热磁脱扣器的额定电流有哪些?

发布日期: 29 十二月 2021

问题描述:

新一代NSX400/630的热磁脱扣器的额定电流有哪些?

所属产品线:

Compact NSX

解决方法:

新一代NSX400/630的热磁脱扣器的额定电流NSX400壳架有400A,NSX630壳架有500A和600A。


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。