浏览常见问题解答

ATV310变频器结尾有带F与不带F的区别是什么?

发布日期: 07 一月 2022

问题描述:

ATV310HD15N4AF、ATV310HD18N4AF、ATV310HD22N4AF和尾缀不带F的区别

所属产品线:

ATV310A变频器

解决方法:

ATV310变频器后缀带F的型号有三款:ATV310HD15N4AF、ATV310HD18N4AF、ATV310HD22N4AF,与ATV310HD15N4A、ATV310HD18N4A、ATV310HD22N4A的区别有两点:

1、ATV310•••N4AF 变频器集成C3等级EMC滤波器

2、最大输出电流(In)下耗散功率更大。详见ATV310通用变频器产品目录


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。