我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
GS63~1250隔离开关熔断器组本体上可以锁定在分闸位置吗?
问题描述:
GS63~1250隔离开关熔断器组本体上可以锁定在分闸位置吗?

所属产品线:
FuPacT GS

解决方法:

在GS63~1250本体上,可以用挂锁锁定在分闸位置,只能锁定在分闸位置,不能锁定在合闸位置。

一、对于GS63~400,可以用1把锁径φ5~6mm的挂锁在设备的控制单元上锁定在分闸位置,或用1~3把锁径φ5~8mm的挂锁在控制单元底部的锁定突耳上锁定在分闸位置,如图所示:

(1)GS63:

(2)GS100~160:

(3)GS200~400:

二、对于GS630~1250,可以用1~3把锁径φ4~8mm的挂锁在控制单元底部的锁定突耳上锁定在分闸位置。

(1)GS630~800:

(2)GS1250: