浏览常见问题解答

施耐德有没有输入三相AC380V,输出DC24V的电源?

发布日期: 11 五月 2022

问题描述:

施耐德输入三相AC380V,输出DC24V电源介绍

所属产品线:

Phaseo ABL8

解决方法:

施耐德有输入三相AC380V,输出DC24V的电源:ABL8通用型工业电源和ABL8滤波电源,具体的型号及参数请见下图:

(1)Modicon ABL8WPS系列通用型开关电源

(2)Modicon ABL8TEQ系列滤波电源

开关电源与滤波电源工作原理上是不一样的,具体的区别请参考以下介绍:开关电源与滤波电源原理上有何区别?


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?

找不到您查找的内容?

请联系我们的客户团队,获取有关技术支持、投诉帮助等的信息。