欢迎访问施耐德电气网站
产品信息主页 opens in new Window
按主要系列浏览产品
了解全部软件
请转至下载中心
解决方案首页
选择产品 - 轻松无比
服务主页
特色服务
特色工具
数字化能力
特色顾问
立即注册您的产品!
查看所有支持
其他链接
扫码获取在线客服支持
关于我们
2021年施耐德电气创新峰会
选择您的所在地
Most Common Destinations
Asia Pacific
Europe
Latin America
Middle East and Africa
North America
我们的品牌
Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?
浏览常见问题解答
问题描述:
ATV310A变频器modbus通讯给定频率,变频器断电后给定频率能保存吗?
所属产品线:
ATV310A变频器
解决方法:
ATV310A变频器modbus通讯给定频率如果使用的寄存器8502(16#2136)频率给定或者8602(16#219A)速度给定,变频器断电上电后给定频率会自动清零,无法保存。
如果客户想实现通讯给定频率断电保存,可以建议客户将频率给定源修改为集成导航旋钮(既将401设置为183,406和407组参数根据实际需求修改),频率通过写寄存器5281(16#14A1)来给定。
注意:5281寄存器的单位为0.1%,若将100写入5281,则ref显示值为10,这个值对应的是一个百分比,例如:低速频率(参数512.0)为0HZ,高速频率(参数512.2)为50HZ,则当前频率给定值为5HZ。