浏览常见问题解答

LC1G触器上的'PLC输入开启/关闭'的作用是什么?

发布日期: 09 六月 2022

问题描述:

LC1G接触器上的'PLC输入开启/关闭'的作用是什么?

所属产品线:

TeSys Giga 系列控制产品

解决方法:

正常情况下,通过A1-A2 端子的控制电压输入来控制接触器的操作。但是对于高级版接触器, 还可以通过与X1-X2-X3 端子相连的额外24V直流PLC输入来控制接触器。

在接通PLC开关的情况下,通过PLC输入来控制接触器功能;在断开PLC开关的情况下,通过A1-A2的控制电压输入来控制接触器功能。

 


对您是否有帮助?

我们如何进行信息改进?