我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LXM32C模拟量输入通道是否两个通道都能配置为速度给定通道?以哪个为准?
问题描述:
LXM32C模拟量输入通道是否两个通道都能配置为速度给定通道?以哪个为准?

所属产品线:
Lexium 32

解决方法:

1.   AI模拟量输入口两个通道都能配置为速度给定通道,在配置的过程中不会报错,但是在设备运行后回有一个级别为0的故障 E1318,所以不能把两个模拟量输入通道的功能配置为一样的功能。