欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

选择其他国家或区域

    • 了解施耐德电气住宅楼宇解决方案和产品

      @Home 产品

      Kavacha 天甲

      独具匠心的防水电气产品,为您的日常生活提供全面保护;
       
      全方位高品质的电气插座保护,防弹胶(PC)插座面盖,坚固耐用,安装方便,匹配性好,全时保护;
       
      流线型设计,完美收纳各式插头,始终确保高防护性能;紧密的卡扣设计确保插头导线的防护
       
      外观优雅,透明外观,无限魅力,与装修风格完美融合,功能齐全,滴水不漏,挂锁设计,安全升级。

      通信附件

      调光开关

      把您的家带入到具有氛围的生活气息中。有了合适的环境氛围,可以提供不同的感官体验,从舒适的宁静到充满激情的浪漫。

      在您吃完晚餐然后放松时与看书或看电视时需要不同的照明亮度。您可根据需要使用调光开关来调节灯光强度,从而使您在任何时候都能拥有完美的照明氛围。减少灯光亮度也有助于您降低能耗。

      开关和插座

      "我们的开关和插座拥有一系列迷人的色彩、图案、材料和光泽,适合各种设计理念,匹配不同的装修风格,并且能够提高装修效果。

      带有LED指示灯的开关能够发出一种独特诱人的柔和光芒,它可以在夜间告诉您各个开关的准确位置。使用白底白图案荧光指示条的开关,在白天和阳光下并不显眼,在黑暗中能够发出舒适的柔和光芒。"

      人体存在感应器

      经常忘记关灯?在您不需要时总是灯光总是太亮?最为简单的节约能源方法是停止浪费并优化照明设备的使用。

      通过检测空间内的人体运动,存在感应器能够自动开灯或使灯光变暗。有了人体存在感应器,就不用在黑暗中摸索开关或在您并不真正需要时让灯一直亮着。

      智慧家居控制

      智慧家居控制将您的电气、多媒体和通信技术设备真正集成为一套统一的、友好的、可扩展且可互操作的解决方案,使您能够随时、随地在您的手机、计算机、门禁系统、平板电脑等设备上通过同样直观的图形界面来对您的家居设备进行监测、控制和访问。

       
       
      如何工作?
      智慧家居控制能够对音乐、家庭影院、照明、空调、窗帘、安防系统等等您能想到的设备进行无缝的控制,由此使您的家居设备变得更容易操作。友好而直观的图形用户界面在不同的控制设备上都易于使用和学习。离家功能让您能够在不在家时控制、监测和访问您的家居设备。电力监测功能让您能够实时且直观地了解您家中的能源使用情况,使得绿色生活变为实现。智慧家居控制使舒适便利、家居娱乐、安全和通讯尽在掌握。

      在何处使用?
      智慧家居控制系统可在改造翻新和新建的住宅、别墅中使用。

      终端配电产品

      电力在我们的日常生活中必不可少,但关键是要确保电力使用的可靠性,避免对用户家庭造成危害。
      在中国低压电器的历史上,没有一种产品像施耐德电气生产的小型断路器那样拥有如此巨大的影响,它已不仅仅作为产品服务于我们,更重要的是带给我们观念的深刻改变和整个行业的彻底变革,同时也使施耐德电气成为国内低压电器行业最为客户信赖的品牌施耐德微型断路器。
      施耐德电气Acti 9、Easy 9和Multi 9 等系列是住宅领域终端配电的核心产品线,包含隔离开关、微型断路器、剩余电流保护、浪涌保护和配电箱等产品。

      工作原理
      如果您的电气系统出现故障,配电设备将就会自动“跳闸”,及时有效地切断电源,保护人身安全和避免财产损失。

      不间断电源及浪涌保护

      电力在我们的日常生活中必不可少,但关键是要确保电力使用可靠,不会对家庭造成危害。电气保护在施耐德电气的历史上是很重要的一部分 
      它是如何工作的? 
      如果您的电气系统出现故障,配电设备将就会“跳闸”,立即将电流切断,从而可以挽救生命和保护财产免于损坏。 
       
      通过使用微型断路器防止火灾
      通过剩余电流装置提供电击保护
      通过浪涌保护设备保护您的电子设备免于损坏
      还可以使用其它​​功能,如集中照明控制和节能设置
      电气配电箱的最大作用是时刻保护您的家人和关注您的家庭需求。

      LEA生活电器附件

      全球最领先的电源保护专家施耐德电气推出电源保护插座,遵从极简美学理念,创造外形简约,能效出众的电源插座,让本应乏味的插座焕发出时尚气息。洗练利落的外观设计、优质材质辅以精工细作,更有先进贴心的电路技术确保质量可靠。