欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息。

选择其他国家或区域

    • Default Alternative Text

      智慧交通 联接人与城市

      如何让庞杂的轨道交通顺畅运行?借助施耐德电气EcoStruxure配电系统、机电自动系统以及优质的运维服务,保障上海地铁站内安全稳定,高效运营

      点击阅读
    • 智慧交通 联接人与城市 施耐德电气以专业和创新陪伴上海地铁前行

      如何让庞杂的轨道交通顺畅运行?借助施耐德电气EcoStruxure配电系统、机电自动系统以及优质的运维服务,保障上海地铁站内安全稳定,高效运营。

      挑战

      随着城市交通一体化的发展,地铁逐渐成为城际融合和构建城市群生态系统的重要纽带。作为一座国际化大都市,上海轨道交通每天承担着近千万的客流量,为52%的上海市民出行带来极大的便利。随着地铁里程的逐步增长、站点增多、系统日益复杂、客流量大等,要管控如此庞大的网络,保障地铁站内安全、可靠和高效运营的同时,为乘客营造有序、舒适的站内环境和便捷的出行体验,对上海地铁而言并非易事,一系列亟待解决的问题摆在上海地铁运维人员的面前:
      - 站内用电安全和稳定性:地铁站内用电设施多, 空间有限,能耗尤其是电能消耗巨大,且需要持续稳定的供电保障,保证地铁站内各系统的正常运行;
      - 站内环境和安全:随着上海地铁客流量的日益增长,站内温度、湿度、通风、灯光等因素的把控对于车站环境质量至关重要;突发状况和灾害情况对站内系统的容错性、可靠性和综合反应能力提出了新的挑战;
      - 数据收集与信息管理:由于地铁站内系统的复杂性、孤立性,设备操作复杂且专业度高,多个互联系统间的信息收集、监控、分析难度较大;
      - 运维成本:人力成本在运营成本中占比高,设备操作复杂度高、维修成本逐年上升。


      解决方案

      得益于施耐德电气创新、先进的技术与价值主张,以及多年合作下来,施耐德电气对上海地铁需求的精准把脉和专业细致的服务,使得本次合作水到渠成。在本次合作中,施耐德电气从配电、环境控制、互联互通以及服务四个维度,为上海地铁提供精准定制化解决方案。这些解决方案与了施耐德电气基于物联网的EcoStruxure架构的核心理念一脉相承,即通过IT与OT技术的融合,助力推动用户在互联互通的产品,边缘控制,应用、分析和服务三个层面的全面创新,帮助用户将其运营能力从运行效率、可持续性、资产性能、可操作性信息和员工生产效率等方面提升至全新高度。

      施耐德电气为上海地铁提供的解决方案:
      - 低压配电系统:保障站内设施的用电稳定和安全;
      - 机电设备自控系统BAS:通过对车站环境(通风、用水、用电等)进行监测,并根据采集的数据,控制地下车站环控设备高效运行,提升车站环境质量,为乘客提供最佳乘车环境;
      - 应需现场服务:在现场维修时间非常紧迫的情况下,施耐德电气专业工程师及时到现场帮助解决问题,安装、调试、紧急维修、产品培训方面提供了全方位技术支持;
      - 一揽子备品备件服务:在施耐德电气上海物流中心为上海地铁设立紧急备件库,保障最紧急备件的供应速度。


      客户效益

      从最初的设备提供,到产品的全生命周期服务,再到积极参与上海地铁高效运营体系的建设,施耐德电气一直用专业与创新陪伴着上海地铁的继续前行。通过此次项目,上海地铁在站内智能化管理水平、用电安全、环境改善等方面有了显著提升,从而保障了站内各个系统设备的稳定运行,并为站内紧急状况维修和备品备件服务提供了有力保证。

      现今,上海地铁的每一条线路,每一个站点,每一个乘客都有施耐德电气解决方案的保驾护航,致力为乘客提供舒适的乘车环境,护送这些穿梭在城市中忙碌的人群,安心抵达目的地,享受城市智慧交通带来的便捷、绿色生活。

      施耐德电气:以专业和创新陪伴上海地铁前行

      点击阅读

      数字能效新世界

      通过降低能耗和对环境的影响,企业可实现实时、长期的节能,获得市场竞争优势,创造崭新机遇。
      注册并下载白皮书

      查看更多客户故事。

      了解更多