China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • EcoStruxure™ 架构与平台为SAHMRI提供顶级安全解决方案

Default Alternative Text
SAHMRI大楼(如效果图所示)的设计采用了EcoStruxure™ 集成化架构与平台

在医学研究领域,各种新思维和创新理念总是层出不穷。 为了将这些创新成果迅速应用到医疗实践中,南澳大利亚健康与医学研究中心(SAHMRI) 计划建造一座面积2.5万平方米的钻石形建筑,旨在积极推动研究人员的创造性和工作效率提升。

此项目取得成功的关键是在早期与施耐德电气建立了合作并采用了其提供的EcoStruxure™ 架构与平台。 EcoStruxure将SAHMRI 楼宇系统集成到单一平台上,该平台融供暖、制冷、能源管理、安防和实验室控制系统于一体,让设施能够在整个生命周期内灵活和高效地运行。

采用钻石形设计的SAHMRI新建大楼必定将成为阿德莱德城市天际线上的耀眼明珠。 建筑物整体抬高,由花柱体支撑。 透明外立面的设计灵感来源于松果,可容大量自然光线进入建筑物内部。 设施内部设有干湿实验区和现代化研究中心,甚至建有一个药用植物园。

“我们需要能够激发创造力,并且具有适宜的温度、照明和系统的设施环境,以确保研究人员保持最佳工作状态,充分发挥创造力和工作效率。 ”SAHMRI执行董事Steve Wesselingh教授表示。

EcoStruxure: 集成化楼宇系统管理方法
EcoStruxure 架构与平台的核心组件是集成化楼宇管理系统(IBS),它通过一个协作式设计、建造和交付流程保证了最高实施效率。 系统设计采用了创新的三维楼宇信息建模软件,可有效避免设计更改和返工。 由于系统所有组件之间可自由通讯,设施经理可全面监控整个设施的供暖、通风、空调、湿度、照明、门禁、视频监视、电梯及其他安防功能。

施耐德电气提供的集成化安防产品包括智能卡门禁控制、视频监控、高清摄像头和监视功能,堪称一个无比安全而灵活的解决方案。

EcoStruxure 架构与平台的另一个关键组件是施耐德电气旗下Clipsal提供的DALIcontrol照明控制系统。 虽然一些关键照明场景已设计在内,但系统也可实现为研究区域定制照明程序,因为这些区域通常需要持续照明。 此外,该系统还提供紧急照明方案。

可靠的紧急供电方案
研究中心安装了施耐德电气紧急供电系统(EPSS)测试解决方案,该方案具备自动分析和精确报告功能,同时提供全面的电力系统信息。 它能够检测备用发电机的供电状况,报告转换开关的精确定时,以及发电机的状态和运行状况。 系统可监控EPSS负载水平和测试持续时间。 此外,采用该系统后废除了人工测试,不但节省时间,还有助于顺利完成断电期间的数据收集工作。

电力中断有可能使所有通信设备和计算机设备产生数据丢失和硬件损坏。 借助在SAHMRI新建大楼各个位置设立的18个通信枢纽,施耐德电气能够为其提供不间断电源(UPS),以保证连续供电并保护重要的通信设备。

为更好地集成SAHMRI的能源计量系统,施耐德电气在新建设施中采用了其最新的StruxureWare电力监控7.0(SPM7)能源管理软件平台。 同时还在建筑内部安装了分电表,以分别测量电力系统和照明系统的能耗状况。

为了限制系统启动时的能耗,并通过集成化楼宇管理系统精确控制供暖和制冷,还在暖通空调系统中添加了施耐德电气Altivar变频器。

本地专家协助满足技术标准
施耐德电气将本地支持资源与世界领先的技术实施经验独特结合, 从而确保现场支持人员能够快速帮助客户解决技术问题。

施耐德电气提供的解决方案还帮助SAHMRI大楼达到了全球公认的绿色能源与环境设计先锋奖(LEED)认证标准。

SAHMRI大楼建筑设计方案和目标的制定正在顺利进行,项目计划在2013 年下半年竣工。 施耐德电气的EcoStruxure™ 架构与平台将为该建筑带来长期能效收益。

详细了解施耐德电气EcoStruxure™ 架构与平台如何帮助SAHMRI打造高度智能的世界一流设施,以满足对健康和医学研究设施日益严苛的要求,即刻观看《SAHMRI:激发创新》!
了解更多信息

需要帮助吗?我们的客服代表将回答您关于产品及服务方面的问题。