China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • 关于避免管道泄漏的专家建议

Default Alternative Text
管道泄漏检测标准、最佳实践和解决方案可以为公司带来市场竞争优势。

成千上万英里的管道将石油和天然气运输到世界不同地区:从北极到赤道,从海底到陆地。 随着对燃料的需求不断增加,各公司将继续探索和开发地球其他地区,因而需要更多的管道系统将碳氢燃料从储层运送至炼油厂再到消费者。

避免不必要的成本
因此,石油和天然气公司肩负重大使命,在开采和通过管道运输大量燃料时,不能造成任何环境破坏。 在这样的环境下,如果发生泄漏,管道基础设施监控不良会推高成本,增加对周围的自然栖息地和社区造成破坏的风险。

泄漏检测最佳实践和解决方案

泄漏检测是确保安全和盈利经营的先决条件。 最新标准和创新可以最大程度地减少石油和天然气管道泄漏的危险。 采用管道泄漏最佳实践,可以帮助企业在一个日益关注可持续性的互联世界变得更有竞争力。

一个常见的泄漏检测解决方案 - 计算管道监测(CPM)能够让运营商更快、更准确地识别泄漏及潜在泄漏。 CPM系统帮助管理员利用现场实时数据来估计被运输产品的液压行为以及检测操作异常,这可能意味着存在管道泄漏。

CPM系统提供关于现有管道泄漏的警告,还可以帮助预测潜在的泄漏。

然而,CPM系统检测管道泄漏的方式有所不同。 选择CPM系统之前,管道运营商应首先评估其独特的管道特征、业务目标、风险因素和特殊的安全问题,如与环境敏感或城市地区的邻近性。 需要考虑的特定因素包括:

  • 错误报警和漏报率
  • 对管道流状态的敏感性,如瞬变、自闭、开始和停止
  • 仪器精度和配置精度的影响
  • 人员培训和资格要求
  • 所需响应时间
  • 泄漏位置估计和释放量估计的精确性
  • 检测预先存在的泄漏的能力
  • 稳健性/高可用性
  • 初始成本/优化成本/维护成本

行业准则和评估工具可以让企业对其泄漏检测项目进行评估,并实施适当的解决方案。 例如,API 1149是一项美国标准,在全球范围作为分析泄漏检测系统的一个最佳实践。 此外,这些标准有助于利益相关者对成本与风险因素进行权衡,并帮助确定特定管道基础设施改进对其泄漏检测功能的好处。

选择合适的泄漏检测系统解决方案需要进行全面的评估,这就涉及到相对于一家公司的风险阈值对其商业目标进行权衡考虑。 利用技术和流程的适当结合可以帮助一家公司确定风险与成本之间的良好平衡,从而确保安全的管道运营。

观看视频,详细了解施耐德电气提供的石油&天然气管道解决方案。
了解更多信息