China
欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。

您可以选择其他国家/地区以查看可用产品或转至我们的全球网站了解公司信息

选择其他国家或区域
  • 解决数据中心热点的专家指导

Default Alternative Text
解决数据中心热点的专家指导

理论上来讲,热点不应该存在,因为大多数数据中心具有超过数据中心需求的冷却能力。 然而,根据国际正常时间协会所做的一项研究,10%的机架温度要高于建议的可靠性指南 - 且这一比例甚至呈上升趋势。

从商业的角度来看,忽略日益严重的热点问题会导致服务器的可靠性和性能不良或服务器损坏。 数据中心运营商一直在寻求解决方案来解决此类风险,但不正确的解决方法实际上会导致更多的问题并威胁到IT性能。 热点的影响也会对硬件制造商保修和维护协议造成负面影响。

正确消除热点需要根据白皮书来了解它们到底是什么、其根本原因,以及如何识别它们,“如何解决数据中心的热点问题。”

了解热点

那么究竟什么是热点? 根据定义,热点是IT设备进气口的一个位置,其测量温度大于ASHRAE TC 9.9建议的预期值。

为了澄清一些常见的误解,重要的是要意识到热点不是:

  • 数据中心内部的一个随机热温度
  • 一个冷却能力不足或热负荷过度的产品
  • 数据中心内冷却能力不足的结果

相反,热点源于冷却能力的使用不足。 换句话说,无效的气流管理阻碍了冷却作用向所需冷却的位置传递。 冷却能力使用评估可以帮助计算数据中心的气流比例。

在何处发现热点

热点可能出现在数据中心的不同地方,但通常在机架顶部。 数据中心运营商将热点隔离的越早,就越可能更好地防止设备过热和发生故障。

检测热点的方法包括:

  • 四处巡视感知热点 在数据中心四处巡视时在机架前检查是成本最低,但也是最不准确的方法。
  • 手动测量 各种测量仪表如塑料温度带、温度枪和前视红外(FLIR)准确度更高,可以量化温度。 这是定位热点的一个低成本但有效的方法。
  • 自动监测:最好的方法,自动监测,可以显示实时数据以表明服务器或数据中心的热状况。 结合数据中心基础设施管理(DCIM)软件如StruxureWare,如果温度达到一个非预期阈值,特定人员可以通过电子邮件或文本接收实时警报。

数据中心管理人员在确认热点后通常采取的措施包括:在热通道内放置多孔砖、将机架和多孔砖放置在接近冷却单元的地方,以及让空气穿过冰吹进冷通道。 这些做法已被证明是无效的。

其他措施(如降低冷却单元设定值、将落地扇置于问题机架前面,以及滚动便携式冷却单元)只是临时解决方案。 上述做法很常见,但我们并不建议这样做,因为它们并没有解决热点的主要原因:旁路和再循环。

Image_2_a-b.jpg

最佳做法示例

解决热点和节能的良好做法涉及到确认问题负载,并将之迁移到一个密度较低的机架以消除热点。 另一个最佳做法是实施机架气流管理,可以通过使用消隐面板、侧空气分配装置,或机架式、完全用管道输送的空气供给装置消除热点。

根据白皮书,允许DCIM控制冷却单元的气流是另一项最佳做法,但只应在实施充分的空气管理实践后进行。

施耐德电气的专家见解可以帮助数据中心管理人员实施有效的行动计划,以解决或预防数据中心热点问题。 欲知详情,请下载“如何解决数据中心的热点”
了解更多信息